This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320U:XML 与 UCD90320兼容

Guru**** 2815265 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320, UCD90320U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072686/ucd90320u-xml-compatibility-with-ucd90320

部件号:UCD90320U
“线程”中讨论的其它部件:UCD90320

您好,

了解 UCD90320项目文件可以在 UCD90320U 上使用,但不能按相反顺序使用。 但是,是否有方法将 xml 文件从 UCD90320U 转换为也用于 UCD90320,或者是否只需使用 UCD90320配置创建新的 xml?

谢谢你,  

德拉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以手动将 U 项目更改为非 U 项目

    用 UCD90320替换 xml 文件中的所有 UCD90320U 字,包括 device_id 读取

    执行这些步骤后,GUI 可以导入新的“UCD90320”文件,但 LGPO 配置可能不正确,因为此功能已从非 U 更改为 U

    客户必须进行审查并做出相应的更改。  

    此致

    宜和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yihe! 是否更建议使用 UCD90320从 GUI 创建新的 xml 文件? 还是很重要?

    德拉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的,这是可行的,但它是否需要更多的努力?

    由用户决定。

    此致

    宜和