This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65145:TPS65145效率

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072833/tps65145-tps65145-efficiency

部件号:TPS65145

你好

我使用 的 TPS65145的输出电流为25mA。 根据 TPS65145数据表图12,效率为~72%。

数据表第13页第8.2.2.1.1节中的读数表明,效率取决于电感器。 依赖性受以下因素的影响:

-取决于 DCR:DCR 越低。 效率越高。

—取决于外形:外形尺寸越大,效率就越高(2%至10%)。

但是 ,看表2 (第14页)-“电感器选择”...看3.3uH 电感器并按外形尺寸排列...小到高:

µH μ m       萨米达        CDRH2D18/HP 3R3      3.2×3.2×2.       1.45 A,   69 mΩ

µH μ m       萨米达        CDPH4D19 3R3         5.1×5.1×2.       1.5 A,      mΩ μ m

µH μ m       Coilcraft       DO1606T-332           6.5×5.2×2.       1.4 A,      mΩ μ m

µH μ m       Coilcraft       LPO6610-332M          6.6×5.5×1.       1.3 A,      160 mΩ

数据表中所写的 DCR 不会因外形尺寸增大而减小。

你能解释为什么? 是因为不同的感应器材料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moshe 您好,

    电感器 DCR 影响效率,因为电感器中的功率损耗与 DCR 成比例。

    对于具有相同电感值的 DCR 和电感器尺寸,一般而言,如果电感较大,DCR 应该更低,因为它们可以使用较厚的电线或较大的印刷金属结构。 但也可能存在其他因素,如核心材料和使用的金属结构/电线类型等。我建议联系电感器制造商,以获得这方面的进一步指导,因为我们不是这方面的专家。

    此致,

    聊斋