请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS65218 您好,
我们已经对 TPS65218B1RSLR 的样本执行了 X 射线检查,并注意到引脚28和引脚29上存在物理连接,根据数据表,这2个引脚不应连接。 如果这是正常情况,请提供帮助。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们已经对 TPS65218B1RSLR 的样本执行了 X 射线检查,并注意到引脚28和引脚29上存在物理连接,根据数据表,这2个引脚不应连接。 如果这是正常情况,请提供帮助。
谢谢你。
你好,弗兰克,
感谢您使用 E2E! 您在内部看到的情况是正常的。 设备数据表将引脚28和引脚29指定为常闭,因为这些引脚上不应有任何外部连接;它们应该是浮动的。 这并不是必需的,这意味着没有与封装中的这些引脚的内部连接。
我还想添加以下注释: TPS65218B1 仍在生产中以支持现有客户,但不建议用于新设计。 TPS65218D1是随升级功能发布的新替代产品。
谢谢,
Brenda