This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:Simplis 模拟

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072296/ucc256403-simplis-simulation

部件号:UCC256403

您好,

使用 UCC256403的设计计算器,我正在处理 Simplis 模型的这个问题。 我的目标是6V 输出,4A 不确定问题是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,贾西姆兰,

    感谢您与我们联系。 您能否使用设计计算器为您的模拟选择合适的组件。

    如果 simplis 文件 在使用设计计算器中的组件后不起作用,您还可以与设计计算器(www.ti.com/.../sluc675)共享该文件。

    此致

    曼尼甘塔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCC256404-Design-Calculator.xlsx

    这是我使用的设计计算器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LLC-Test-2.rar

    这是我的 Simplis 模型,为了简化设计,我已经了解了所有 ESR 组件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sokhi 您好,

    使用您选择的共振参数无法达到所需的最大增益。 我用新值更新了设计计算器。

    请使用新参数重新运行模拟。 如果您仍发现任何问题,请告诉我。

    e2e.ti.com/.../6036.UCC256404-Design-Calculator.xlsx

    此致

    曼尼甘塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Manikanta,

    谢谢您,我将使用更新的参数重新运行模拟,并将很快更新您。  

    最佳  

    贾西姆兰·索基