This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25088:软启动最长可编程时间? 工作台限制为10毫秒...

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25088, LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072671/lm25088-soft-start-maximum-programmable-time-webench-limits-to-10ms

部件号:LM25088
“线程: LM5088”中讨论的其它部件

您好,

是否可以使用 LM25088/LM5088的 SS 引脚实现比 Webench 所允许的更长的软启动时间?

Webench 有一个用于输入毫秒值的字段,但如果我们输入的值高于10毫秒,则会显示“请输入有效的软启动时间”。

对于1ms SS,为电容器 CSS 实施10nF 值。 对于10毫秒,将实施100nF。 显然, 存在着一种基本的关系。  是否可以简单地使用较高的上限来继续增加 SS 持续时间,或者 IC 只是对 SS 持续时间有限制?

我对暂停时间更长感兴趣,例如500毫秒。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    您应该能够使用所需的任何软启动电容器,我认为 WEBENCH 由于其模拟时间限制而不允许使用。

    软启动方程式(19)可在数据表第9.4.9节中找到。  

    我想你需要4.5 uF 来进行0.5秒的软启动。  

    这不是暂停,而是直线上升。

    希望这能有所帮助

    ——奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 就这样,我理解较大的 SS CAP 值对总电路(LM5088-2)的所有影响,只要触发 LM25088-2的过载功能,4.5 (或4.7) UF 值也会施加大约500毫秒的线性斜坡,对吗? 因此,与系统快速启动备份并供电不同,每次连续尝试都需要半秒钟的时间。 正确吗?

    最后,SS 上限是否仅遇到1.2V? 还是与更高的进出电压有关? 只是想知道何时选择电容的额定电压。  

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉姆,  

    是的,如果您的 LM25088-2具有 hickcup 重新启动功能,则在 hickcup 电流限制期间软启动功能将被重置。 它将重新启动0.5秒。 请参阅数据表第8.2.9节。

    第8.2节显示了功能方框图,看起来软启动11uA 电流源的电压为5V,预计软启动盖的电压将达到5V。

    请注意,在0.5秒软启动期间,输出电压将直线上升。  此电压仍可提供电源(例如,电阻负载)

    ——奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢!  

    关于电容器的选择和放置... 这条 SS 导联是否是一条特别敏感的迹线,我是否需要立即在 IC 旁边找到它? 或者,是否可以将电容器定位在距离几英寸的地方,从 SS 引脚上有一条2英寸的轨迹,然后在电容器盖的另一侧连接到地面。  

    我在这些论坛上读到过,使用低泄漏规格的 SS 盖非常重要,所以我想知道这个子电路是否非常敏感,mV 的任何小波动是否会影响 IC 的总输出电压稳定性/波纹, 由于升至5V 是 IC 输出的参考,例如0至15V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉姆,

    我阅读了数据表的第8.3.10节,了解了我发现的内容:

    SS 电压被夹紧至 FB + 120mV。  VREF 和额定 FB 电压为1.205V,因此 SS 电压应夹紧至~1.33V,而不是像我之前所说的那样为5V。

    SS 盖应具有低泄漏,否则11uA 将泄漏到 GND,不会为电压充电。

    我不认为长迹会影响到它,我跑了一些西姆,增加了 ESR 和 ESL,似乎充电正常。 但我不会将其路由到任何嘈杂的节点附近。

    ——奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 感谢你们的帮助!!