This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV743P:TLV743P PSRR 测量提示和条件

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV743P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072502/tlv743p-tlv743p-psrr-measurement-tips-and-condition

部件号:TLV743P

您好,我正在尝试使用以下配置测量 TLV743P 的 PSRR  

1,电容器= Cout = 0402/X5R/1uF/6.3V 电容器  

2,VIN = 2.3V,Vout = 1.8V,I 负载= 300mA  

请问这是否是数据表中所示的 PSRR 测量的正确工作条件  

如果不是,您可以帮助我了解如何使用正确的条件从实验中获得正确的 PSRR 结果?  

我从 bode 100获得的结果如下所示:  

结果低于数据表  

5-10 db @ 100Hz

5 db @ 10kHz

100kHz 与图解类似,但与 EC 表不匹配  

我试图获得与 fhe 数据表相同的结果  

EC 表显示:  

该表似乎是100kHz 结果的典型值? 哪些应该是18dB?  

下面是我的波德设置的测量记录,如果您有建议,我还想知道我的波德100配置是否有问题  

您能否帮助我了解一下工作条件与上一个描述中的数据表之间是否存在差异?  

请告诉我您是否有建议,非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,加里,

             除非需要稳定性,否则请在进行 PSRR 测量时删除 CIN。 在较高的频率下,它提供了一条通往 GND 的路径,在输入信号到达 LDO 之前衰减该信号,从而使 PSRR 测量比实际更好。 我没有发现任何功能/设置错误,请在没有 CIN 的情况下尝试实验。 尽管将 PSRR 解释为负值没有任何问题,但要获得正值(如我们的数据表中的图21),请换用 Bode 100输入(输入1连接到输出,输入2连接到输入)。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯里坎特,你好,  

    感谢您的回复,但我似乎可以在数据表中绘制出相同的结果,即使在主板上有 Cin。  

    如果没有 Cin,PSRR 将会更糟,因此即使从主板上取下 Cin 也可能不匹配,所以我想知道如何设置以获得与数据表类似的结果?  

    您能告诉我在数据表中测量设置的组件使用情况吗?  

    数据表是否有拼写错误? 表中的 PSRR 似乎与曲线不匹配。  

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,加里,

             是的,我同意表中的100KHz 条目与曲线不匹配。 这很可能是打字错误。 我认为您生成的 PSRR 图解没有太大问题。 在不同设备的 PSRR 中,可以看到~3-4B 的变化,这并非不寻常。  测量设置的"清洁度"级别(寄生性越低越好)也会导致~3-4 dB 的变化。 下面是我们的典型设置说明。

              推荐用于此设备(https://www.ti.com/tool/MULTIPKGLDOEVM-823),Bode 100和线路馈电器(我们使用 Picotest J2120A)或求和功率放大 器(添加交流和直流信号)的 EVM 通常是用于进行 PSRR 测量的设置。 EVM 将帮助您选择组件。 设置就绪后,您可以加入以下内容:

    (A)卸载输入盖

    (B)将源电平(交流信号输入)设置从"DBM"更改为"VPP"。 可以在设置(Ctrl + Shift + O)中进行此更改。 我们通常会注入峰值至峰值幅度为50mV - 100mV 的交流信号。  

    (c)使用 Bode 100输入,将 CH1连接到 OUT,将 CH2连接到 In。 正如我前面提到的,这并不是很重要,但这样你就会得到正的 PSRR 值。

    实施此设置和建议将帮助您模拟我们的 PSRR 设置。这将帮助我们进行类似的比较。  

    谢谢!

    此致,

    斯里坎特