This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203H:LMZ14203HTZE VFB 0.92和 Vout 高于计算值

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072819/lmz14203h-lmz14203htze-vfb-0-92-and-vout-higher-than-calculated

部件号:LMZ14203H

我们设计了一个使用2 LMZ14203HTZE_NOPB 的印刷电路板,一个用于5V (12V),另一个用于7.4V (12V)。 第一个还可以,Vout 还可以,VFB 也是0.8,和预期的一样。 另一个,它不提供7.4伏电压,而是提供8伏=8.74伏电压。 我用 FB 测量,它的电压为0.92V,而不是0.8V ,如果您根据0.92V 而不是0.8V 来调制电阻器分压器,则输出中的电阻器分压为8.74V ...

数据表中提到过压保护, 但我修改了 Cout 以使用更好的陶瓷电容器来改善输出波纹(降低 ESR),同时改变了 VFB 网络上的电容器...我还修改了电阻器的比释法,其值与5V 的值完全相同,它提供6V 电压(因为它的0.92V VFB ...)。 没有什么变化…… FB 引脚上的0.91V-0.93V。

LMZ14203H 引脚 FB 存在0.92V 而非0.8是否正常?  

我很感激有人提出任何建议,因为我已经失去了权利...这是我唯一还没有更换 LMZ14203HTZE 的事情...  

请提前表示感谢并致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,输出电容的直流额定值是多少? 可能需要增加到47uF,16VDC 容量。

    此外,您是否可以尝试将 Ron 提高到200kOhm,并评估两者之间的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我的陶瓷电容器从20uF (低 ESR)增加到100uF,Ron 200k 也是如此,问题仍然存在。 FB 引脚0.92V。

    我不理解为什么 FB 引脚为0.92V,而数据集仅提到0.8V。 只有在存在 OVP 条件时 ,FB 才会被与0.92-V 相比较,但这种情况意味着 FB 电压固定在0.92V,是不是很高?

    因此,我想更换 LMZ14203h,它是否会被制造商损坏或在焊接过程中损坏?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alejandro,

    事情正在发生,这肯定是奇怪的。

    您在示波器中是否看到反馈电压随时间变化而变化,这可能表明设备正在切换?

    如果没有,可能有必要为新设备关闭设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在已经解决了,我用 LMZ14203h 替换新的,现在 FB 是0.8,一切都好。

    现在我想知道工厂质量检查的情况...

    谢谢你的支持,马歇尔·贝克。

    此致。

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听得好,欢迎大家。