This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:电池短路和充电电流

Guru**** 2811035 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073029/bq25730-battery-shorted-and-charging-currents

部件号:BQ25730

如果插入了短路的电池,bq25730将启动30分钟的预充电(128mA),然后切换至“电流”设置,或者,如果启用,则以384mA LDO 模式无限期运行,以较小的值为准。 (1)这种理解是否正确? (2)检测短路电池并禁用充电的最佳方法是什么(Cell_BATPRESZ =0)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 BQ25730中,Auto_Wakeup 功能在默认情况下处于禁用状态,因此它在30分钟内不会启动预充电。 自启动以来,它一直在等待主机命令。 您可以监控 VBAT 电压 ADC 或使用 CMPIN 独立比较器检测短路的电池。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果主机启用了唤醒功能,电流是否为128mA 持续30分钟? 限制在切换器中,而不是在 BAT_FET (LDO 模式)中,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我认为是这样。