This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:设计问题,电路功能不正确

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072872/bq77915-problems-with-the-design-no-proper-function-of-the-circuit

部件号:BQ77915

您好,

我的设计有问题:

在以伏特计量的引脚 I 处:

  1. VDD:11.1
  2. AVDD:3.0
  3. VC5:11.1
  4. VC4:11.1
  5. VC3:11.1
  6. VC2:7.08
  7. VC1:3.54
  8. VC0:0
  9. VSS:0
  10. SRP:0
  11. SRN:0
  12. DSG:0
  13. CHG:9.99
  14. LD:2.82
  15. 左电源:3.
  16. CBI:0
  17. OCP:0
  18. TS:0
  19. VTB:0
  20. CCFG:0
  21. CBO:2.9
  22. 表述:11.1
  23. CTRC:0
  24. CTRD:0

有什么建议说明设计不起作用,特别是为什么 DSG 引脚不输出电压? LD 针脚处的电压是否正常?LD 针脚如何工作(我在文档中无法理解工作原理)?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Drej,

    您是否连接了负载? DSG 关闭意味着故障正在发生,就像紫外线防护一样。 您的示意图看起来很好,测量结果似乎正常。

    我不知道为什么 LD 为2.82 V,LD 在故障期间处于漏极开路状态。 在发生故障时,它 将被拉至阻抗高的 VSS,如果连接了外部负载,它 将保持在较高的位置。 请参阅  数据表的第9.3.2.10节:负载检测和负载移除检测

    请参阅 表9-5。 数据表的故障状况,状态和恢复方法,用于 总结故障状况和恢复。 如果有负载,请将其卸下,并尝试将组件短路到 BAT (或连接充电器)以查看部件是否恢复。  

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门