大家好,团队
客户提出的问题可能需要您的帮助:
问题: 系统为2节18650电池串联充电,通电后,系统电流为2.8A,两个指示灯均亮起,这两个指示灯均正常。 大约2秒后,电感器发出啸声,系统电流以1.98A-2.08A 的转数跳过。
PMID 的焊接电容:22uf/16V 0805封装,焊接2,其中一个为浮动电容器,而对于这种浮动电容器,问题仍然存在,无论是否进行焊接。
将22uF 电容器更换为10uf 后,电感器发出鸣叫,在2A 时喊叫,在2.8A 时停止鸣叫。 收缩引脚电容:22uf/50V 1206封装。
布局:
请帮您检查此案例? 谢谢。
此致,
樱桃