This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:反馈电压参考问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072891/tps54620-feedback-voltage-reference-issues

部件号:TPS54620
“线程: 测试”中讨论的其它部件

TI 是否知道 TPS54620组件的反馈电压参考存在任何已知问题?

数据表说明电压参考范围为0.792V 至0.808V,额定电压为0.8V。

但是,在一些部件上,我们测量的电压远远低于0.792V 最小规格。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请分享原理图和/或测试条件,在这些测试条件下,零件的参考电压低于0.792V?

    这通常不是 TI 在零件上看到的问题,而是通常可能由测试方法和/或原理图/电路板问题引起的。 这是在 TPS54620EVM 上测得的吗?

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德