This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023:TPS65023是否可以直接替代 TPS65023-Q1? 除了温度范围之外,还有什么区别?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65023, TPS65023-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072378/tps65023-could-tps65023-be-direct-replacement-for-tps65023-q1-what-s-the-difference-in-addition-to-temperature-range

部件号:TPS65023

大家好,团队

您可以帮助我了解 TPS65023RSBR 和 TPS65023QRSBRQ1之间的区别吗?
这种差异似乎不仅仅是温度范围。
例如,TPS65023的 VDCDC1电流为1.7A,TPS65023-Q1的电流为1.5A。
我的客户想知道他们是否可以使用 TPS65023作为 TPS65023-Q1的直接替换?
他们是否需要小心?

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奈文,

    感谢您的提问!

    我正在研究这些设备之间的差异,我将在明天返回一个答案。

    感谢您的耐心等待!

    最佳

    露易丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奈文,

    两台设备之间的主要区别是  TPS65023QRSBRQ1 已通过 AEC-Q100认证,符合特定温度等级和 ESD (HBM/CDM)级别。 温度等级和 ESD 的差异可在每个设备的相应数据表中找到。  

    是的, TPS65023的 VDCDC1电流为1.7A,TPS65023-Q1的电流为1.5A。 由于客户正在使用  TPS65023替换 TPS65023-Q1, 因此 TPS65023的电流上限不应成为问题。  

    请注意 ,TPS65023QRSBRQ1的“LDO 输出电压范围”为1-Vcc V ( TPS65023-Q1数据表7.3),而 “LDO 输出电压范围”为 TPS65023QRSBR 的1-VINLDO1-2 V ( TPS65023x 数据表表6.3)。  使用 TPS65023替换 TPS65023-Q1时, 请确保 满足 TPS65023 LDO 输出电压范围的参数建议。

    只要客户可以接受这些差异, TPS65023就可以用作 TPS65023-Q1的直接替换。  如果客户对这些差异有任何疑问,请联系我们。

    最佳

    露易丝