This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798充电端接电流

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072871/bq25798-charge-termination-current-of-bq25798

部件号:BQ25798

大家好,团队

 我客户  的 Ilim_Hiz 引脚设置为1.4A。 他们 预计伊利姆·海兹将以1.4A 的位置踢进。 但现在只有1A 充电电流限制。 我是否可以咨询您  ,使用 BQ25798时1A 充电电流限制的原因是什么?  

       

    客户已阅读 REG03,该版本在设备启动时更新,并由 PROG 引脚配置。   PROG 引脚上有一个3K 接地电阻器,因此我们似乎应该有2A 的默认值。  

 

    客户真的不需要控制输入电流限制,但希望在插入 VBUS 源时电流限制为1.5A。  他们目前没有配置充电器(只使用默认值)。  

他们还希望电池电量耗尽(系统未运行)时能够正常工作。

 

Ilim_Hiz 计算

车辆=车辆登记号(R140)/(R140+R137)
车辆= 4.8 (100K)/(100K + 127K)= 2.11V

(Lilim - 1V)/800mA = Ilim (2.11V - 1V)/800mA = 1.39A

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,冯

    这是数据表类型。 所有 Bq25798单元格计数的默认充电电流为1A。

    此致,

    杰夫