This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:UCC21750-Q1 Ain 引脚

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072912/ucc21750-q1-ucc21750--q1-ain-pin

部件号:UCC21750-Q1

如果 Ain 引脚未用于 UCC21750-Q1,请建议使用 Ain 引脚,那么 Ain 引脚将会怎样。如果引脚保持打开或绑定到 Vcc 或 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戈斯塔姆斯瓦罗,  

    如果未使用 APWM 系统:

    1) AIN 应连接到 COM 引脚(连接到 IGBT 发射器或 FET 源)。  如果使用电阻器,请使用0欧姆。  

    2) APWM 输出必须保持打开/浮动。将此引脚连接到 GND 或 VCC 将损坏 IC。  

    请参阅下表,了解如何处理未使用的 PIN 作为参考。  

    如果回答了您的问题,请按绿色按钮告知我。  

    最佳

    迪米特里