This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:TPS7A05 - PWM 启用引脚?

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072981/tps7a05-tps7a05---pwm-enable-pin

部件号:TPS7A05

您好,

我的设计采用3V 额定直流振动电机。 设计为可穿戴产品,因此空间非常有限。 我们正在使用4.2V LiPO 电池为系统供电,其余电路由1.8V 稳压器供电。

因此,我需要添加一个3V 稳压器,以确保振动电机在技术规格范围内运行。 问题是,我们还希望能够快速打开和关闭振动电机(PWM 的周期为100毫秒以上)。

TPS7A0530似乎是一款完美的解决方案,因为它采用了超小型4球 BGA 封装,并包括一个引脚!

我唯一的问题是:

我们可以用这种方式使用 EN 引脚,还是通过循环来损坏 LDO? 额定负载电流约为45mA,因此远低于此器件的最大直流额定值(250mA)。 我们希望避免添加外部负载开关,因为我们没有空间。

请提供建议,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔治,

    一般情况下,通过循环 EN 引脚不会损坏 LDO,但您需要注意的是保持电流保持在合理的小范围内,以避免在这些周期中出现过大的浪涌电流。 熔 断丝通常在熔断之前会消耗多个安培的电流,因此这可能不是问题,但如果每个这些循环的浪涌电流过大,长期可靠性可能会受到影响。 幸运的是,TPS7A05可以使用一个小的 cout (最小为0.47uF),因此您可以将此问题降至最低。

    我能看到的另一个问题是关于急匆匆的问题。 如果您的 LiPO 电池具有高源阻抗,则电池电压可能会在每个这些电源循环期间下降,这可能会在其他地方引起问题。 我最近支持了一个客户咨询,该客户咨询涉及一个~2kΩ Ω 源阻抗的小电池,这导致了严重的漏电,所以这是另一个值得考虑的问题。

    如果您还有其他问题,请告诉我。  

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的保证。 除 BLE 无线电正在瞬态发射/接收外,系统的其余部分以相当低的电压工作并消耗最小电流。 振动电机将在特殊情况下使用,因此系统的其余部分可能处于低功耗/不工作状态。

    我将模拟最终系统,并尝试在振动电机循环过程中描述蓄电池电压降。

    感谢您的见解。