This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82864A:TPSM82864AA0和 TPSM82864AA0H 的特性差异

Guru**** 2587035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82864A, TPSM82813, TPSM82864AA0SEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071206/tpsm82864a-characteristic-difference-of-tpsm82864aa0-and-tpsm82864aa0h

部件号:TPSM82864A
线程中讨论的其他部件: TPSM82813

大家好,团队  

 TPSM82864AA0和 TPSM82864AAH 之间的电气特性是否存在一些差异?

此致,

三塔马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Teritama-San,

    H 版本计划采用更高的 RDM 软件包,与 RDJ 软件包中的 S 版本相比,将提高效率。

    您是否对这些设备有特定的需求或顾虑?

    谢谢,

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    我们的客户希望更换此设备。 因此,他们担心这些设备之间的规格是否存在差异。

    如果您有一些信息。 请告诉我。

    此致,

    三塔马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Teritama-San,

    我不太理解您的问题。  也许您可以通过对话与我联系,以了解您的案例的具体细节?

    RDJ 封装已完全发布,D/S 中的规格是最终版本。  RDM 软件包目前未发布,也未通过 TI.com 进行采样。  我想知道您想要使用哪种设备以及何时需要样品和生产?

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    我对 没有解释表示歉意。

    我们的客户认为应将设备从 EN6337更换为 TPSM82864A。 因此,他们正在考虑选择 RDJ 软件包还是 RDM 软件包。
    因此,如果  RDJ 封装和 RDM 封装之间存在任何电气特性差异,他们希望知道这一点。

    发布后数据表中是否会有更多 RDM 软件包的详细信息?

    > 我想知道您要使用哪种设备,以及何时需要样品和生产?

    ⇒我们不知道客户何时需要样品和生产。 我们何时可以请求 RDM 软件包样本?  

    如果通过对话来解释更多细节更好,我们应该如何与您联系?  

    此致,

    三塔马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。

    我们有这个 FAQ 页面,建议将 EN6337与 TPSM82813/0交叉,因为这两个设备都支持时钟同步。  如果您的客户不需要此功能,TPSM82864A 也是合适的叉号。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052567/faq-does-ti-have-crosses-for-obsolete-intel-enpirion-dc-dc-switching-regulators-and-power-modules

    RDJ 软件包已完全发布。  RDM 软件包尚未采样。  我建议评估 RDJ 软件包,以确定它是否符合他们的需求。  这两种封装均与引脚兼容,机械图均位于 D/S 的末尾: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm82866a.pdf 

    您应该能够在本论坛主题中单击我的名字,或者在屏幕右上角的聊天气泡中单击我的名字,以开始私人对话。  请告诉我这些对您是否有作用。

    谢谢,

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的回复。

    客户已购买 TPSM82864AA0SEVM 。 我们认为  TPSM82864AA0SEVM 的特性与 RDM 包特性几乎相同,这是否可以?

    此致,

    三塔马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Teritama-San,

    是的,RDM 软件包的大多数特性将与 RDJ 软件包相同。  RDM 软件包也应提高效率。

    克里斯