This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616是否具有蓄电池泄漏检测功能?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071590/bq79616-q1-does-bq79616-have-a-battery-leak-detection-function

部件号:BQ79616-Q1

你(们)好

BQ79616是否具有蓄电池泄漏检测功能?

如果有,如何进行?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    bq79616器件允许用户 从电池模块收集电压和温度数据,但没有任何技术探测器来区分真正的气体或化学品泄漏事件与电池超大规模泄漏事件。 但是,如果发生这种情况,我们会期望电压/温度指示电池的问题,而设备最终会遇到该问题。

    此致,

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,泰勒

    客户需要的检测功能是电流泄漏检测功能。

    它没有电流泄漏检测功能?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    BQ79616没有用于检测 电流泄漏的特定功能。 但是,可能 会通过 BQ79616可以监控的单元电压变化来检测泄漏。 希望这能有所帮助