This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518-Q1:N 通道或 P 通道功率级

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92518-Q1, LM3409, TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072689/tps92518-q1-n-channel-or-p-channel-power-stage

部件号:TPS92518-Q1
“线程”中讨论的其它部件: LM3409TPS92518

大家好,团队

根据 TPS92518-Q1数据表,设备似乎能够驱动 N 通道和 P 通道 FET。 是否可以帮助我了解何时使用 P 通道有意义,何时使用 N 通道 FET 有意义?

谢谢你,

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jared,

    TPS92518驱动 N 通道 MOSFET。  LM3409等部件驱动 P 通道 MOSFET。  它们是不可互换的,在 N 通道 MOSFET 上,栅极相对于源极被拉高,P 通道 MOSFET 栅极相对于源极被拉低。  TPS92518和 LM3409都是高侧 MOSFET 降压转换器。  TPS92518需要一个启动电容器来生成高于 Vin 的电压,以驱动 N 通道 MOSFET。  LM3409不需要启动电容器,因为栅极被拉至 Vin 以下以打开 P 通道 MOSFET。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Irwin,

    如果是这种情况,为什么显示 P 通道 FET 的应用图?

    -Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jared,

    这必须是一个工程图错误,请注意,源仍在底部(即 N 通道的绘制方式),这将使二极管向后用于 P 通道 MOSFET。  我不知道块的创建者在哪里找到了该零件。  它确实需要是 N 通道,如果您将 P 通道置于该位置,则 TPS92518不能增强 MOSFET,因为栅极驱动器只呈正极。

    仅供参考。  如果您可以选择 N 通道 MOSFET 和 P 通道 MOSFET,则性能选择 N 通道。

    此致,