This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC28950和 UCC28951之间的顺序差异

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072692/ucc28951-sequencing-differences-between-ucc28950-and-ucc28951

部件号:UCC28951
“线程”中讨论的其它部件: UCC28950

我需要知道 UCC28950和 UCC28951断电期间的时序,特别是同步整流器。

在之前的支持咨询中,我被告知  UCC28950 在断电期间总是关闭 FET E,然后关闭 FET F。

 UCC28951的情况是否相同? 或者在断电期间它是否在 FET E 之前关闭 FET F?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    没有任何顺序和时间差异。  在参数上,设备是相同的。  唯一的区别是 UCC28951可以在 UCC28950无法工作的工作周期大于90%时使用。  这两个部分之间的差异在应用说明中进行了描述,您可以在以下链接中找到该应用说明。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua853

    此致,