This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 非库存电源 IC 的备用 PN

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54332, TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072751/alternate-pn-for-non-stock-power-ics

“线程”中讨论的其它部件:TPS54332TPS54531

我在设计中使用 TI 的各种电源 IC。

TPS54332DDAR
TPS2590RSAT
TPS63030DSKT
TPS73601DBVR

由于当前的半导体情况,我无法从同一家族购买这些或任何一种产品。

请为上述部件建议备用部件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,帕维斯拉!

    这是 BSR-MV-LC 团队,负责 TPS54332。 您是否需要 P2P? 请提供输入/输出信息。

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在计划 P2P 部分。

    但是,如果没有这种方法,则任何其他具有2种替代方法的部件都将正常,因为我们正在设计阶段。 替代品应库存2个月。

    输入:5V

    输出:3.3V @ 3.5A

    不推荐使用 BGA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨, 帕维斯拉!

    我没有发现某些设备 可以 B2B

    它建议 TPS54531 P2P。  

    www.ti.com/.../tps54531.pdf

    舒艾