This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23521:选择 RVCC

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072105/tps23521-choosing-rvcc

部件号:TPS23521

大家好,团队

我有一个关于从 我的客户那里选择 RVCC 的问题。 他们希望12或24系列寄存器降低成本,但 RVcc 上的数据表描述非常不清楚。
请告诉我以下几点?

1.据我了解,我们可以通过以下公式估算 Rvcc 最大值。 这种理解是否正确?

RTNmin-(Rvcc x IQ_max x 1.2)> 10V
⇒Rvcc <(RTNmin - 10V)/(IQ_max x 1.2V)  
 RTNmin:电路中的 UVLO 阈值
 Rvcc:Vcc 的系列抗剪器
 IQ_max:IQ 在10V Vcc 条件下

在我的客户情况下,他们计划将 UV 设置为35V,
Rvcc <(35V - 10V)/(1.0mA x 1.2)= 20.8k 欧姆

2.您能否告诉我,内部 分流调节器可以驱动的 Rvcc 有多小? 估计最小 Rvcc 值需要这些信息。

此致,

尾川高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Takashi,

    感谢您与我们联系。 我们将于2022年1月27日再次与您取得回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Takashi,

    请按查询顺序查看答案。

    1. 你是对的。
    2. 输入 VCC 引脚的最大电流应小于10 mA。