请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS23521 大家好,团队
我有一个关于从 我的客户那里选择 RVCC 的问题。 他们希望12或24系列寄存器降低成本,但 RVcc 上的数据表描述非常不清楚。
请告诉我以下几点?
1.据我了解,我们可以通过以下公式估算 Rvcc 最大值。 这种理解是否正确?
RTNmin-(Rvcc x IQ_max x 1.2)> 10V
⇒Rvcc <(RTNmin - 10V)/(IQ_max x 1.2V)
RTNmin:电路中的 UVLO 阈值
Rvcc:Vcc 的系列抗剪器
IQ_max:IQ 在10V Vcc 条件下
在我的客户情况下,他们计划将 UV 设置为35V,
Rvcc <(35V - 10V)/(1.0mA x 1.2)= 20.8k 欧姆
2.您能否告诉我,内部 分流调节器可以驱动的 Rvcc 有多小? 估计最小 Rvcc 值需要这些信息。
此致,
尾川高桥