This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:-这可以用作独立充电器吗?

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25892, BQ25616, BQ24170, BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071710/bq25892---can-this-be-used-as-a-standalone-charger

部件号:BQ25892
线程中讨论的其他部件: BQ25616BQ24170BQ24172

我正在处理的设计需要独立。

我没有获得此 IC 来提供任何电流,数据表显示了每个应用示例上的 I2C 连接。 似乎主要是 I2C 控制

要求为4A 或更高,额定电压为3.65V,充电电压为4.2V,锂离子,输入电压为5V (理想情况下),可变充电电流(2A 和4A 可切换)

请提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    BQ25892需要 I2C 通信来更改充电配置文件。 如果没有 I2C 可用,BQ25892只能使用默认充电配置文件(VBAT=4.208V,ICHG=2.048A,I_prechg =128mA)为电池充电。  

    如果您需要独立充电器,请检查 BQ25616或 BQ25616J。 它可以提供最大3A 的充电电流,低于您的设计要求。 充电配置文件可以使用硬件针脚设置进行调整,而无需 I2C 命令。  

    此致,

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢埃里克,我一直在研究可用的4A 电流,4A 是该装置的“最小电流”。 令我惊讶的 是,这么多人没有一个控制销来完全手动设置。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    请检查 BQ24170或 BQ24172是否符合您的要求。他们可以为单路电池充电至4A。 它的体系结构与 BQ25892 (NVDC)不同。 存在适配器时,BQ2417x 系统的电压将略低于输入适配器的电压。

    此致,

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢埃里克,这些都是明确的选择,同时也节省了空间。 今天我将详细介绍这些建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    希望您能尽快找到合适的解决方案。

    此致,

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 ,谢谢你们。

    感谢你的帮助