This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28610:FB 输入电流计算

Guru**** 2578975 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072443/ucc28610-fb-input-current-calculation

部件号:UCC28610

大家好,团队

UCC28610的 FB 引脚吸收来自光电耦合器的电流,因此 FB 电流应高度 依赖于 光电耦合器的 CTR,是否有任何方法来计算 FB 引脚电流?

此外,根据数据表,FB 引脚输入电流的绝对最大额定值为1mA,如果光耦合器不正确 或 外部 R-C 选择不当,是否可能超过1mA?

此致,

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,查尔斯:

    感谢您的提问。  

    实际上,IFB 信号由反馈环路控制,而不仅仅是 CTR。

    请参阅下面的示意图。 假设 IFB=CTR * IFB2nd

    如您所见,一旦 Vo 变化, IFB = IFB'以保持输出电压。  

    所以  

    如果使用的是下 CTR 光电,则 IFB2nd 需要更高才能实现 IFB'

    如果使用了较高的 CTR 光电,IFB2nd 需要降低以满足 IFB'

    如果要计算 IFB,可以计算 IFB2nd 并通过 IFB=IF2*CTR 获取 IFB。  

    我想知道您为什么要计算 IFB?  IFB 由反馈环路控制。 因此,IFB 通常在输出稳定后会保持稳定,同时它也会自行调整以满足每个转换器的不同参数设计。  

    [引用 userid="461359" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1072443/ucc28610-fb-input-current-calculation"]根据数据表,FB 引脚输入电流的绝对最大额定值为1mA,是否可能超过1mA,且  外部电耦合器选择不当[或引用错误]

    IFB 可能会通过不正确的反馈环路设计超过1mA,但它几乎无法实现。  

    正如您所知,IFB 来自 IFB*2*CTR,IFB2nd 与 Voutput 相关,一旦 IFB > 280uA,DRV 就会关闭

    因此,如果您想要获得 IFB = 1mA。您必须保持 Vo 高于 Vo,并进行调节以获得足够的 IFB2nd 和足够的 CTR。  

    但是,在实际情况下,一旦 IFB > 280uA,DRV 停止,Voutput 停止。 此外,通常有一个电容器与 FB 引脚(C2)平行,浪涌电流将首先为 C2充电,然后流入 IFB。 因此,使 IFB 超过1mA 可能是但不容易。  

    在 FB 设计上,您似乎遇到了一些麻烦。 如果您需要帮助,请告诉我。  

    此致,  

    韦斯利