This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261:29针(VIN)对地短路

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261, TPS65251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072448/tps65261-the-29pin-vin-short-circuit-to-ground

部件号:TPS65261
“线程: TPS65251”中讨论的其它部件

大家好,团队

我们的客户在 TPS65261上遇到设计问题。 他使用三个 TPS65261将12V 电压降低到3.3V (三通道)和1.8V (两通道)。 一个 TPS65261只使用一个输出(1.8V 未连接到负载),这很容易将 tps65261的29PIN(VIN)对地短路。 请帮助我们检查原因并告诉我们。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    感谢您与我们联系。

    1.您是否意味着客户使用三台 TPS65261。 第一个使用两个降压输出(3.3V,1.8V),第二个使用两个降压输出(3.3V,1.8V),最后一个使用一个降压输出(3.3V)? 但是,对于最后一个输出,原理图和布局中仍显示1.8V 输出,但未连接到负载。 不确定我是否理解正确。

    2.三台 TPS65251是否使用相同的原理图和布局? 为什么客户不使用2个 TPS65261,因为每个 TPS65261有三个通道?

    使用两路输出的 TPS65261的情况如何? 它们是否正常工作? 最后一个只使用一个降压输出的 VIN 是否仅发生接地短路? 客户如何意识到这种脱节? 此类 VIN 对地短路的故障率是多少?

    巴西卢比

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢西亚,

    再次与客户确认。 第一个使用三个降压输出(3.3V,3.3V,1.8V),第二个使用三个降压输出(3.3V,1.8V,1.8V),最后一个使用一个降压输出(3.3V)。 1.8V 输出仍显示在原理图和布局中,但未连接到负载。 前两个应用程序输出正常。最后一个应用程序输出仅出现 Vin 对地短路。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    如果未使用 Buck2和 Buck3,并且不需要 PG 功能。 请确保 EN2和 EN3与 GND 相连。 Buck2和 Buck3的其它引脚可以浮动。

    巴西卢比

    卢西亚