This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:如上所述

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072547/tps54308-as-above

部件号:TPS54308

我们将 TPS54308用作 安全服务和警察的体佩式摄像机充电系统的一部分,但无法以合理的价格交付产品(我们最后支付的价格是30美元!)。

我们是否有任何替代方案或是否需要更改其他制造商产品的设计。 我们不愿意这样做,因为该设备的性能无误,但我们可能会被那些对产品感到失望的客户所迫。

欢迎您提供任何建议。

此致,

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保罗,

     TPS56339 是引脚到引脚兼容的部件,具有与 TPS54308相同的功能,但最大输入电压范围较低(24V 而不是28V)  

    不幸的是,全球半导体市场的需求超过了全球生产能力,使产品的供应变得困难,因此,即使是替代产品也很难找到。

    TI 的直销店确实提供了“通知我”选项,用于在材料可用时发出通知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    如需其他 选择 ,请查看此应用程序简介。

    受益于高度灵活且易于使用的 DC/DC 解决方案

    BRS,

    年轻