This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3423-Q1:LM3423-Q1调光频率

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3423-Q1, LM3423

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072562/lm3423-q1-lm3423-q1-dimming-frequency

部件号:LM3423-Q1
“线程: LM3423”中讨论的其它部件

大家好,

对于设计,我们计划使用 LM3423-Q1驱动电流。 我们的目标是使用集成电路/设计通过 nDIM 引脚进行 PWM 调光。

设计细节:

  • VIN=28V
  • 输出电压=60V
  • 线圈=2A
  • 带 LED 的 NFET 系列
  • 输入时的 ELCO 缓冲帽

在设计的2011年应用手册中,将对以下内容进行说明:

“一般来说,使用 LM3423升压评估板的任何操作点都不可能使用远高于4000:1的对比度。”

'µF µF ΔiLED 值(使用4个10 μ m 陶瓷电容器)以改善 PWM 调光响应,因此实际的 μ-PP 是:'

我们请求在 nDIM 引脚上应用低 PWM 频率(1-10Hz,以及我们两个人的接通时间- 40US)。 这将导致对比度比应用手册中规定的高得多。目前,我们不理解为什么对比度限制在 4000:1。

我们知道,在 nDIM 关闭状态下,系统将被禁用。 在这种关闭状态下,输出电容器(输出电容器处)的电压电平仅在正确的情况下通过 OVP 电阻器放电。 因此,当选择合适的电容器/OVP 电阻器分频器时,输出处的电压损耗应在关闭时间内受到限制。 您能否 提供更多的细节来说明对比度为何受到限制?

我们还看到了40uF 作为输出电容的建议。 但我们也在这里寻找这方面的解释。 我认为这与上述问题有关。

请提前感谢您的参与。  
Stijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stijn 您好,

     对于120Hz 至25KHz 的 PWM 调光频率,调光时的20:1占空比表示调光时长约为2US。  对于120Hz 的情况,2500:1的调光也是2US 的时间。  因此,本评估板可以实现的限制性窄期为2美制。  因此,当我们提到400:1的对比度时,这适用于所述的120Hz 调光频率设计。  如果 PWM 调光频率降低,您可以获得更低的 PWM 调光范围。   

    就输出电容而言:  在 PWM 调光关闭期间,电感器中的电流将降至0A,当 PWM 调光打开时,电感器中的电流必须首先上升,这一次取决于输入电压和功率级设计,以提供输出电流。  在此电流斜升过程中,输出盖必须为负载提供电流。  这就是为什么使用更大的盖子将有助于处理 LED 的初始电流。

    评估板的应用说明仅针对特定的输入和输出范围进行设计和显示,上面提到的2US 调光仅适用于该设计。  对于您的设计,在您请求的功率和电压级别下,很难调到2US。  

    谢谢图安