This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:在低 Iadj 电压下输出断断续续

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072462/lm3409-output-is-choppy-at-low-iadj-voltages

部件号:LM3409

各位专家:

我代表我们的客户发布此声明:

“我们正在使用 LM3409当前驱动程序作为 TEC 的来源。  我们有电路设置,可以使用 Iadj 引脚使用该模拟输入将电流输出从0%到100%(0到1.24V)。 EN 引脚高左侧(3.3V)。 在某种程度上,输入内容看起来不错,因此这不是问题。 但我们发现,只有当输出达到~ 40%或0.5V 时,输出才稳定。  直到那时,输出都非常不稳定,但达到40%时,所有内容都会被烟雾并再次变为线性(如数据表所述)。  我们有12伏输入,输出为~7伏,电流为~2安。  有什么想法可以解决这个问题?  这是否是最大休假时间问题? 我们是否需要添加“升压”以在低切换速度下加快开机速度?  下面的图像可帮助进行故障排除。

这些是输出的一些图像。 在这种情况下,Iadj 引脚为@ 0.307V,输出看起来不连贯。一旦通过~40%阈值,输出就会再次稳定!

马虎!

iAdj 引脚~1V 时的固态输出。

 "

你会乐于助人吗? 谢谢你。


此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马文您好,

    看来您的设计将达到300美元的最长非时。  第一个示波器图片是否持久?  如果是最长的非工作时间,我预计每300左右只会有一个脉冲。  输出电压需要高于1.24V 才能使非工作时间正常。  您的负载不是 LED,所以整个 TEC 的电压(抱歉,我在网上搜索之前不知道这是什么)与电流的对比情况如何?  这可以通过实验室供应来完成。

    如果是这种问题,还有办法解决。  请告诉我这是否是 LM3409启动问题,因为负载不是 LED,低电流时电压不能超过1.24V。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Irwin! 感谢你的帮助。 事实上,我每300美元就会看到一个脉搏,所以我认为这就是问题所在。 范围图实际上是到 TEC 的电压输出,因此我认为电压没有达到所需的1.24V 阈值。 我没有电流的范围捕获,我需要获取电流探测器并捕获一些东西。 我确实找到了您以前的答案,并尝试了此修复程序。 在关节点上添加了一个二极管和系列电阻器,以“增压”该节点,我猜是吗? 现在看来工作顺利。 这是否是一个有效的修复程序,并且完全不会损坏芯片? 参见下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,这是解决这个问题的一种方法。  这取决于电流波纹与负载电压之间的可容忍变化程度。  LM3409调节峰值电流,并使用与输出连接的非时电阻器保持波纹电流恒定。  如果使用了 Vcc 且 Vout 变化,di/dt (电流波纹)将会变化。  这两个电阻器都可以使用,其中一个来自 Vout,接近您当前使用的值,另一个来自 Vcc 到 Coff 电容器的值更高,以允许总和为 Coff 充电,电阻高达1.24V。  最好观看原始交换节点和新节点,看看它是否可以接受交换频率。

    如果您原来的电流为15.4K,则添加的电流必须低于51k,以确保电流可充电至1.24V。  15.4K 可能需要提高才能回到接近原始切换频率的位置。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为目前的波纹在这种情况下是可以接受的,但将进一步探讨这一点。  我正在考虑将电阻器降低到~5K,使串联电阻器达到~22K,这似乎效果很好。实际上,甚至在~15K 下的电阻器和22K 的使用似乎也在工作。  您提到还有其他方法可以解决这个问题,还有什么其他选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果更换了大量的电流,则切换频率和电流波纹会发生显著变化。  我会把20千欧用于从 Vout 和 Coff 到 VCC 二极管再到 Coff 的电阻作为起点。  同时检查切换频率。  请注意,当您更换电流时,平均电流也会发生变化,这是因为 LM3409调节峰值电流,而当电感器中的电流波纹是 Ipeakpeakpeakpeakpeakpeak/2时,平均电流为 IPEAK - Ipeakpeakpeakpeakpeakpeak。  由于“电流过”决定了“非工作时间”变化,它将改变电流波纹。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了!  好的,我会尝试这些值并报告。  感谢。