This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524A:驱动并联 MOSFET

Guru**** 2560340 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524A, UCC27614, UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072357/ucc27524a-driving-paralleled-mosfets

部件号:UCC27524A
“线程”中讨论的其它部件: UCC27614UCC27624

大家好,团队

在我客户的描述中,有3个 PFC MOSFET (IPL60R065P7)并联, 我的客户 尝试使用一个 UCC27524A 驱动这3个 MOSFET, 但驱动能力 似乎还不够。

TI 是否具有具有较高的驱动能力的栅极驱动器? 还是可以使用2栅极驱动器驱动3个并联 MOSFET?

此致,   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,查尔斯,

    感谢您的帮助!

    ---

    您可以在此处选择几个选项:

    1. 并行双通道驱动器的输出(我不建议这样做,因为您也可以使用更强大的单通道驱动器)。
    2. 我们最近发布 了 UCC27614,它有10A 音频源和10A 接收器!!
      1. 该产品目前在 DSG 产品包中提供,但将在几周内以 SOIC (D 产品包)提供。

    我建议使用 UCC27614。  如果您的客户需要有关快速布局/原理图审查的帮助,请告诉我。

    ---

    此外,UCC27524A 有一个新一代零件取代了它,该零件也更坚固,电压额定值更高,例如 UCC27624。

    我希望这能有所帮助!  如果我回答了您的问题,请按绿色按钮,否则请随时跟进!

    谢谢,

    亚伦·格格里希