This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54406:LMR54406F 和 TPS560430XF 之间的差异

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072643/lmr54406-differences-between-lmr54406f-and-tps560430xf

部件号:LMR54406

您好,

我正在尝试确定 LMR54406F 和 TPS560430XF 之间的区别,因为它们看起来非常相似。

到目前为止,我发现参考电压,输出电压范围和推荐温度范围存在轻微差异。 还有事吗?

谢谢,

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    我认为这些设备在大多数情况下功能相当。

    对于 LMR544xx 器件系列,该器件的额定输出功率最高可达更高,并且在 Vin 变化时为 ABSMAX。

    我会注意到这两种设备之间的电气特性差异,如果您希望在特定应用中从一种设备切换到另一种设备,请确保在给定应用中可以接受略有不同的电气特性。