This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735:当接近 UVLO 时,ACOK 短暂降低

Guru**** 2520620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24735, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072340/bq24735-acok-briefly-goes-low-when-approaching-uvlo

部件号:BQ24735
“线程”中讨论的其它部件: BQ24780S

大家好,

我正在尝试将有效输入电压范围调整为11.9V-15.1V。 至 ACDET 的分压器上的电阻器值为470k 和121k。 我正在测试电源,电压设置为12V。 我观察到充电控制器的输出电压恒定,但 ACOK 在~20us 持续时间内每~50毫秒切换一次低电压。 这足以向微控制器表明充电器有问题并将其置于紧急模式。 当我将输入电压调整为~13V (输入电流为2.6A,电流限制设置为2.9A)时,ACOK 问题消失。 为什么会发生这种情况? 我可以在硬件中解决这个问题吗? 我想将12V 和15V 电源与此充电控制器一起使用。 理想情况下 ,我希望 输入范围更广,但我理解这是不可能的,因为对 ACDET 的输入必须在2.4V-3.15V 之间。 请注意...数据表指出交流适配器的工作范围为4.5V-24V,这是骗人的。 我看不出分压器上的电阻值能给这个输入电压范围。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    您可以查看以下几个选项:

    1.您可以将 FET 和电阻器与电流底部电阻器并联,以更改总有效电阻:



    我看到客户这样做是为了反馈其他直流-直流转换器(不是 BQ24735)的路径。

    2.想要了解 BQ24780S? 适配器过电压由 VCC 引脚处理,用于该部件。 我建议首先测试 EVM,以确保它满足您的需求。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这需要主板上的微控制器从其他设备供电才能打开该 FET。 我的电路中的所有电源均通过 BQ24735供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    电池可用于为系统供电。 此外,您还可以了解  BQ24780S。

    最终,这是系统设计师的决定。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”