This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907UVX-2.8封装尺寸

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072491/lp5907-lp5907uvx-2-8-package-footprint

部件号:LP5907

尊敬的接收人:

我获得2020y 的在线数据表,CSP 封装有两种0.33mm 和0.495mm 的类型。


首先,您能帮我检查这些部件号,以了解 DSGA-0.33mm 和 DSGA-0.495mm?
其次,您可以帮助更新数据表吗?

此致,

巴德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bard,  

    请注意,DSBGA 三种封装的高度各不相同。  

    YKG: LP5907YKGR-2.8 是 DSBGA(YKG)封装。 YKG 表示最大高度为0.33mm (如数据表第34-36页所述,左上角为 YKG0004表示准确的封装)。  

    YKM: LP5907A28YKMR 是 DSBGA (YKM)封装。  YKM  表示最大高度为0.495毫米的尺寸(如 数据表页面37-39中所述,YKM0001位于左上方以表示准确的封装)。  

    YKE: LP5907UVE-2.8/NOPB 是 DSBGA (YKE)封装。 YKE 表示最大高度为0.445毫米的尺寸(如数据表第40-42页所述,左上角为 YKE0004,表示精确的封装)。  

    在“封装|引脚”选项卡下“可订购”部分下的产品页面上,您可以选择要查看的确切封装,以帮助更好地过滤。  我认为不需要更新数据表,如果我弄错了,请告诉我。  

    谢谢,  

    麦克基拉