This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543620:没有软启动功能,我们可以使用 TPS543620吗?

Guru**** 2532050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072659/tps543620-can-we-use-tps543620-without-soft-start-function

部件号:TPS543620

没有软启动功能,我们可以使用 TPS543620吗? 我们需要做什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Junior,

    TPS543620的最短软启动时间设置为0.5 ms。

    无法绕过软启动时间。

    此致,

    伊扎克·博卢里安