This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:锂聚合物电池充电隔离

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27081A, TPS22998

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072324/tps27081a-li-poly-battery-charging-isolation

部件号:TPS27081A
“线程: TPS22998”中讨论的其它部件

你(们)好

我们希望 将锂聚合物电池充电器 IC +电池与其余系统电路隔离。  

这种隔离的目的是在蓄电池电压下降得非常低时,我们希望充电仅为蓄电池充电。

我们希望在蓄电池电压低于3V 时强制关闭此开关, 并在蓄电池电压为3V+时再次打开。 如果无法实现,我们可以使用切换开关手动控制此设备上的“启用”。

我们已选择使用 TPS27081A,因为我们目前正在各种 PCB 上使用该器件,并已有这些器件库存。

或者是否有其他解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尔梅什,

    这样做的一种方法可能是连接比较器输出(例如 MCU 上的快速比较器),以便在电压降至3V 以下时切换开关(增加了一些滞后)。 在这种情况下,TPS27081A 可以正常工作。  

    蓄电池的最大电压是多少? 如果 需要更简单的东西,您可以使用 TPS22998等。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,蒂

    感谢您发送电子邮件。

    蓄电池的最大电压为4.2V。

    当电池电压低于2.5V 时,电荷会变为10mA 的电流,如果有任何这样的 UC 电源,则会消耗电荷,并且电池不会重新恢复。 这就是交换机必须使用的原因。


    这种比较器是否可以独立使用?