This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25708:在4S 充电

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072121/bq25708-charging-in-4s

部件号:BQ25708

您好,

我的设计基于 BQ25708芯片,该芯片旨在为2秒和4秒电池充电。 此外,还实施了其他电路来确定是否需要2秒或4秒充电,微控制器会相应地通过 SMBus 应用这些设置。 充电器将使用9伏至20伏的输入电源工作。

MCU 还通过短路电阻网络中的电阻器来配置 CEL_BATRESZ 电压,这样 CEL_BATPRESZ 电压就符合2s 和4S 充电的规格。

当 MCU 确定需要4S 充电时,下图(4S charging.png)中的设置 将应用于 BQ25708充电器:

但是,充电器会立即升起 SYSOVP 标志-切断其输出。 MCU 清除 SYSOVP 标志会导致输出电压暂时上升到所需电压,但 SYSOVP 再次设置,从而导致输出电压再次下降。

但是,充电对2秒充电效果非常好。

我是否错过了导致此行为的一些配置更改?

谢谢,此致,

Andre Cilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于配置的另一个注意事项:电荷电流寄存器(0x14)实际上设置为0x0640,而不是0x000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈,你好

    我猜您的配置时间有点长。  

    BQ25708读取 CEL_BATPRESZ 以在每次转换器启动(转换器插件)时设置 SYSOVP。 如果您以2S 的形式启动,然后尝试稍后以4S (电压更高)的形式操作充电器,设置可能会触发 SYSOVP。

    更好的方法是在拔下输入电源后再重新拔插之前更改 CEL_BATPESZ 配置 (当您更改 CEL_BATPRESZ 配置时,不应使用 VBUS)。 这样,充电器将在正确的 SYSOVP 配置下启动。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的帮助。 强制设置 CEL_BATPRESZ 的分压器始终选择4s 电压级别似乎有效。

    但是,这是否适合为2SS 电池充电?

    请注意,这适用于用户可配置的充电器,机械板可确定要充电的电池类型。 4S 电池不能安装在2s 板上,反之亦然。  

    谢谢,此致,

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈,你好

    我建议从正确的细胞设置开始,以减少潜在的生产问题。  通常,大多数应用 程序使用一种电池,或者在存在 VBUS 时不想更换电池。  

    最终这是最终设备设计师的决定,但我有一些建议可以供您参考:

    1.使用 VBUS 开关。 当您想要更换电池->关闭 VBUS 开关->更改 CEL_BATPRESZ 配置->重新打开 VBUS 开关。

    2.更换电池前关闭 VBUS 电源。 在此时间间隔内,系统可以更改 CEL_BATPRESZ 配置。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”