This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:最长软启动时间

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072355/tps22810-max-soft-start-time

部件号:TPS22810

您好 E2E,

TPS22810的缠头时间最长的延长时间是多少?  这是我们有的数据吗?

 

输入范围:3.3V–12V

输出电流:5A

负载盖待定

此致,

罗素

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗素你好,

    计时特性取决于每个客户的负载条件和输入条件,这就是为什么我们不为这些条件指定最小值和最大值。 如果您需要仿真数据,这将需要一个月左右的时间,并需要您的负载条件和输入条件。 如果您询问是否可以特别增加吨位时间,我们就无法控制吨位,也无法根据具体的现有负载条件准确显示吨位值。 如果您希望对此部分进行模拟,请告诉我并提供以下信息:

    温度范围:(例如 -40C–100C)

    VIN 及其差异:(例如 5V +/- 1.5%)

    典型负载电流:(例如 900mA)

    负载电容:(例如 90 UF 陶瓷)

    此致,

    Kalin Burnside