This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:外部平衡电路

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072615/bq79616-q1-external-balancing-circuit

部件号:BQ79616-Q1

您好,

我想知道是否存在使用外部平衡 FET 的设计建议文档。 我已经请求了数据表,但它没有对外部平衡做任何评论。 我对在进行外部平衡时如何连接 CB 针脚感到好奇。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

    我们没有使用外部平衡 FET 进行很多测试,但我有一个图表,显示了理论上如何实现。 我希望这能有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢您的快速响应。 此文档是否可在任何地方使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    这是我们的设计建议应用说明(SLVAE87)中的一个部分。 但那里没有更多的东西。 复制  以下部分的全文:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以找到此文档