This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:充电问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072444/bq27542-g1-charging-issue

部件号:BQ27542-G1
“线程”中讨论的其它部件:BQSTUDIOGPCRBTEST

大家好,团队

在0°C 时,电池电量从91%- 94%跃升至100% 更改99%保压配置时,电池电量仍会跳转。 请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    请在测试前共享 bqStudio 日志和配置文件。 您还可以共享 GPCRB 报告以进行低温配置吗?

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒