This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:电源管理论坛

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072394/lm7480-q1-power-management-forum

部件号:LM7480-Q1
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

在评估 LM74801时发现了一个问题,LM74801配置为具有切断模式的通用源配置。

注意到在13V 的顶部有30V (100ms 脉冲)的脉冲,导致 LM74801 在脉冲回到13V 后没有输出。 发现 Hgate 一直在振荡,没有按预期打开。

但是 ,在13V 的基础上,30Vpulse 持续时间为70ms 时,没有发现类似的问题。

在13V 顶部使用20V (100ms 脉冲)的 Vin 进行重复测试时,发现 LM74801 在 Hgate 恢复之前有一些振荡。

希望在发布任何示波器镜头和示意图之前进行私人聊天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lim,

    感谢您与我们联系。

    我们肯定需要查看原理图和波形,以了解有关此问题的更多信息。

    正如您所说,如果您希望对共享内容保密,我们可以在私人聊天中继续讨论。 我正在向您发送朋友请求,请接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,普拉文,

    我接受 了朋友的请求,并向您发送了一些消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lim,

    谢谢。 让我们在 私人聊天中继续讨论。