This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:SnS 引脚滤波器?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071848/tps23523-sns-pin-filter

部件号:TPS23523

您好,

我是否可以知道 TPS23523EVM 中 R12,C15,R17的用途? 我想知道这些组件是否是强制性推荐的,以及它们的价值是否有具体的指导。

请给出建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ella,

    感谢您与我们联系。

    感应电阻器通常仅在离散值中可用。 如果需要精确的电流限制,则可以使用感应电阻器和电阻器分隔器,如 EVM 原理图所示。 在本示意图中,有效的 RSNS 变为2 x (100/110) mΩ。  

    R17和 C15用于形成 RC 滤波器,以防止热交换电路中的干扰跳闸。 有关更多详细信息,请参阅本应用手册中的第3节“缓解热插拔电路中的有害跳闸”。  

    www.ti.com/.../slva703.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Avishek 的明确回答!

    另一个好奇心是 ,感测电阻器值越低 ,电流限制越精确? 它采用2Ω Ω 设计,但通过电阻隔板可稍微降低到2 x (100/110) mΩ Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ella,

    使用此分压器电路,电流限制设定点可以更接近所需的设定点。