This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:低功耗模式下 vsys 的 PROCHOT

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072254/bq25720-prochot-for-vsys-when-low-power-mode

部件号:BQ25720
线程中讨论的其他部件:BQ25710

大家好,团队

我们对低功耗模式下的 PROCHOT 行为有疑问,因为它会打开 所示的数据表。

该 PROCHOT 函数用于监测系统电压,以确定 vsys 是否低于 电压过低警报等特定值。

我们需要使用 CMPIN 的电阻器分配器来设置正常 vsys 高于1.2V。 但当 vsys 处于正常 电压范围时,#PROCHOT 将从高到低触发。  

请帮助您评论这种行为。 谢谢。  

此外,我检查了 BQ25710数据表中的#PROCHOT 行为。 它不包括独立比较器后的非门。 BQ25720和 BQ25710是否有相同的行为?

此致,

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪,你好

    您可以使用 CMP_POL 位来决定 当/PROCHOT 高于1.2 V 时的反应。当  CMP_POL ='1'时,当 CMPIN 高于1.2V 时,/PROCHOT 将是高阻抗(高)。

    BQ25710也是如此,您需要设置 CMP_POL ='1'。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭

    感谢你的回复。

    0x30[6] cmp_POL 设置用于数据表中的 CMPOUT。 您是否意味着#PROCHOT 和 CMPOUT 将有相同的行为?

    此致,

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪,你好

    如果使用 cmc_pol 位,它将执行该作业。 我以前已经测试过。 如果您愿意,可以在 EVM 上试用。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”