This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:LDOIN 电流最大值

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072534/bq79616-q1-ldoin-current-max

部件号:BQ79616-Q1

大家好,

我想让 LDOIN 引脚消耗最大电流,我尝试计算它,但我想确保我不会忘记任何东西。

感谢你的帮助。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱利安,你好!

    我们通常 计算出最大 LDOIN 电流 约为30mA。

    选择 NPN 的最大 I-LDOIN =最大 IACT (空闲)+最大空间碎片协委会+最大 ICOMav = 11.6 + 0.9 + 18 = 30.5mA。