This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMBus 电源模块12V/0.75V-5V

Guru**** 2543840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071812/pmbus-power-modules-12v-0-75v-5v

“线程:TPS65400”中讨论的其它部件

大家好,在下一个设计 中,我想更改我当前使用的电源模块。

在主板上,我有数字(大约 5)提供不同电压的电源。 目前(在以前的设计中),我一直在使用:

PDT003A0X 3A

PDT006A0X 6A

 来自 GE/ABB

我在谈论功率模块,包括 PMBus,Vout:0.75V - 5V,Vin:12V,温度范围内1%容差,良好的瞬态响应。 改变薪酬的能力是一个很好的特点。

电流智3 A 和6A 不是必须的,我基本上需要一个能舒适工作的东西,0.5至1.5A 负载和3至4A 负载,所以这里有变化的余地,我选择了3和6 A,完全是 GE 提供的。

尽管 PDT 模块遵循行业标准封装,但这不是必需的,因此任何封装都对我很好。

感谢所有的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TI 较新的带有集成电感器和 PMBus 的电源模块设计用于比电流3A 和6A 转换器更高的额定电流。

    您现有的解决方案是否缺少一些东西来推动您的更换愿望?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢这位前台员工,很遗憾我只想依靠 TI (因为它已经在我的主板上的另一个位置)来统一 PMBus。 是的,瞬态响应在现有解决方案上存在问题,在传感轨道上也存在路由要求,传感轨道必须低于一定的电阻,对于负载距离模块5英寸的情况,这会对其宽度产生很大影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安

    如果您愿意考虑采用具有 外部电感器而非内部电感 器的转换器解决方案,TI 将提供四路 TPS65400,它提供4路输出,2路4A 和2路2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,但整个想法是使用模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴蒂安

    我理解。  目前,TI 没有提供具有较低电流级别的 PMBus 的集成电感器解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。  很抱歉,我们目前无法为您提供集成 FET 解决方案。  我将结束这条线程。