This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40345:TPS40345和 TPS40345EVM-353

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40345, TPS40345EVM-353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072419/tps40345-tps40345-and-tps40345evm-353

部件号:TPS40345
“线程: 测试”中讨论的其它部件,

你(们)好

我希望在新设计中使用 TPS40345,

新设计是一款具有7V@10A 和4.5V@10A 的高功率 LED 驱动器

我计划使用 TPS40345EVM-353测试此设计,并对反馈电阻器进行一些修改  

请告诉我此部件是否可以提供所需的动力,或者推荐其他可以提供的部件(EVB)

(我们计划在每种设计中制造1000到5000台7V 和4.5V 设备)

此致

Yuval Izhaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是的,TPS40345具有正确选择的 MOSFET,每个 MOSFET 都支持4.5V 和7V @ 10A。

    但是,我有几个注释:

    1) TPS40345EVM-353中使用的输出电容器的额定电压为6.3V。  即使在4.5V 电压下,它们也会遭受严重的直流偏置电容损失,这可能会通过现有补偿影响输出稳定性。  要修改 EVM,您应该更改输出电容器(C8,C9和 C10)和补偿组件 (R1,R2,C4,C5和 C6)以及反馈偏置电阻器(R6)  

    2) TPS40345EVM-353上使用的现有380nH 电感器将具有12V 至7V 峰值电感器电流波纹12.8A 和12-4.5峰值电感器电流波纹12.3A。  这两种电感器波纹电流都非常高,适合10A 负载。  除了更换输出电容器外,您可能还需要考虑增加电感器,以通过循环波纹电流来降低周期。  通常,设计建议峰值到峰值波纹电流约为满载电流的20-40%,对于具有600kHz 切换频率的12V 至7V @ 10A,需要大约1.2μH Ω。

    3) 输出电压大于4V 时, 建议使用“启用”引脚将 TPS40345保持在禁用状态,直至输入电压足够高以支持输出电压,以防止 TPS40345反复启动并无法达到输出电压调节。