This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:短路行为问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071315/ucc28951-short-circuit-behaviour-question

部件号:UCC28951

您好,

当 CS 引脚的电压超过2V 时,输出(输出,输出,输出和输出)的行为是什么? 所有输出都是低电平吗?

在晶体管臂上多次重试后,短路出现问题。

谨致问候:

哈维尔·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    数据表第7.3.14节和图7-15显示了电流过大的情况。  CS 引脚超过2 V。 它将开始从4.65 V 放电 SS 电容器。 请注意,开关将继续,直到 SS 电容器放电到3.6V。  当 SS 电容器达到3.6V 时,切换将停止。  SS 电容器将继续放电至0.55 V,其中 UCC28951将启动另一个软启动。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    但是,电流超过2V 的每个周期,控制器有什么作用? 它是否将所有输出都置于低水平? 或者电流可以无限制地增加吗?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    第7.3.14节对此进行了说明,行为如图7-15所示。   CS 引脚超过2 V。 它将开始从4.65 V 放电 SS 电容器。 请注意,开关将继续,直到 SS 电容器放电到3.6V。  当 SS 电容器达到3.6V 时,切换将停止。  SS 电容器将继续放电至0.55 V,其中 UCC28951将启动另一个软启动。

    此致,