This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:法拉德电容充电方案

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072487/bq25798-the-farad-capacitance-charging-scheme

部件号:BQ25798
“线程:bq24640”中讨论的其他部件

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

客户想知道 TI 是否有一些对 法拉德电容充电的方案。 他们想用最大充电电流5 A 为5-F/12-V 法拉电容器充电。您能获得一些指导吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    我们所有的充电器都可以为大型电容器充电。  但是,我们的大多数充电器都有涓流充电和预充电相,当电池/电容器电压过低时,这些相会降低电流设置。  因此,对于大多数客户来说,使耗电电容器超过涓流和预充电量的充电时间太长。  具有外部 FET 的 BQ24640仅降压超级电容器充电控制器已修改了涓流/预充电以缩短充电时间。

    此致,

    杰夫