This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24179:对于1S 电池,如何提高或增加充电电流

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072482/bq24179-for-1s-battery-how-to-boost-or-increase-the-charging-current

部件号:BQ24179

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

客户使用的1S 电池,充电电压5V,充电电流2A 不能满足他们的要求。  因此,客户想知道1S 电池是否能够升至9V 或12V 充电,或5V3A 充电。

请帮助解决此问题? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    具有5V 和3.3A 最大输入电流限制时,充电器的充电电流可以超过2A。  输入电流限制是 D+/D-检测到的值的下限,或由 Ilim_Hiz 电阻器设置的值。  Ilim_Hiz 引脚可以使用 REG0x14b1禁用,输入电流限制可以通过写入 REG0x06-07来更改。

    我不理解有关“升至9V 或12V”的问题。  充电器可以接受9V 或12V 输入。  此外,在 OTG 模式下,充电器可以在 VBUS 上将1S 电池升至9V 或12V。

    此致,

    杰夫