您好,
用旧部件 bq2425x 替换不可用的 bq2561x。
选择 bq24253独立:不使用任何 USB 电源,也不使用任何 I2C 控制器。
问题1:如何让 EN1/EN2改变状态,让 bq2425x 引擎读取真相表(DS 第23页上的图18)? 例如,根据 EN1/EN2真相表开始充电?
问题2:没有任何控制器读取 bq2425x 寄存器的情况下,在充电器上未连接电池时,是否有办法让/PG 和/CHG LED 熄灭(熄灭)? 例如,/PG 在没有电池的情况下运行 Hi-Z? 或者,当没有电池时,/CE 被强制为0?
“任意启动电池检测算法”(第 9.3.6和图20,第25页和第26页)只有当控制器读取 Register #1 [B0,B1,B2,B3]=1000 (“未检测到电池”)并相应地设置/PG 和/CHG LED 状态时,才有效。
最后但并非最不重要的一点:/CE 是只读的,因此如果没有检测到电池,bq2425x 不能强制“0”,对吗?
感谢你的帮助。
此致。
马蒂厄