This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24253:bq2425x

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072298/bq24253-bq2425x

部件号:BQ24253

您好,

用旧部件 bq2425x 替换不可用的 bq2561x。  

选择 bq24253独立:不使用任何 USB 电源,也不使用任何 I2C 控制器。

问题1:如何让 EN1/EN2改变状态,让 bq2425x 引擎读取真相表(DS 第23页上的图18)? 例如,根据 EN1/EN2真相表开始充电?

问题2:没有任何控制器读取 bq2425x 寄存器的情况下,在充电器上未连接电池时,是否有办法让/PG 和/CHG LED 熄灭(熄灭)? 例如,/PG 在没有电池的情况下运行 Hi-Z? 或者,当没有电池时,/CE 被强制为0?

“任意启动电池检测算法”(第 9.3.6和图20,第25页和第26页)只有当控制器读取 Register #1 [B0,B1,B2,B3]=1000 (“未检测到电池”)并相应地设置/PG 和/CHG LED 状态时,才有效。

最后但并非最不重要的一点:/CE 是只读的,因此如果没有检测到电池,bq2425x 不能强制“0”,对吗?

感谢你的帮助。

此致。

马蒂厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matthieu,

    关于1,在通过外部开关或 GPIO 完成 D+/D-后,其中一条 ENx 线路必须切换为高到低。  ENx 默认使用外部电阻器(EN2=0和 EN1=1),因此,如果这是您的最终设置,您可能不需要切换,除非您想进入 HiZ。

    关于2,AnyBoot 设计用于寄存器。  我不知道 AnyBoot 是否会导致 CHG 针脚闪烁,但明天可以在工作台上检查。  /PG 仅报告输入状态而不报告输出状态(电池)。

    关于3,/CE 引脚仅是高阻抗输入引脚,不会自行改变。  但是,如果未连接带热敏电阻的电池,则缺失的热敏电阻会产生 TS 故障,从而禁用充电并禁用 AnyBoot。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff,您好!

    谢谢你。

    正如我所想:最好用一个同修的控制器来处理所有这些 bq 芯片。

    此致。

    马蒂厄