This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:NCP4318/MP6922/MP6924/TEA1995T/SRK2001比较表

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071605/ucc24624-comparison-table-between-ncp4318-mp6922-mp6924-tea1995t-srk2001

部件号:UCC24624

大家好,团队

因为我的客户使用了这些同步整流器 IC,
事实上,我已经成功地导入了 UCC24624,并更换了一些客户的 NPC4318,因为这些引脚与 UCC24624的引脚相似,甚至可以直接更换。
那么,是否可以提供一个与 UCC24624的优势比较表?

请允许我向更多客户推广,谢谢

rock.shao@arrow.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Rock,

    这是一篇很好的帖子,请允许我多留两天时间来完成这篇文章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。